This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:有关 ADS1293使用的查询

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060558/ads1293-inquiry-about-use-of-ads1293

器件型号:ADS1293

大家好、

我们正在嵌入式 Linux 器件上使用 ADS1293。

我们为 ADS1293开发了 Linux 内核 IIO 驱动程序、它工作正常。

问题在于我们没有实现 ALARM GPIO 中断引脚、因此即使没有人使用电极、我们的 Linux 内核驱动程序也始终运行 ECG 采集。

在我们的测试中、ADS1293有时无法按预期工作(即使是长时间测试、我们也会收到噪声信号)、并且我们的解决方案不稳定。

我的问题是:

  • 全时采集退出是否是问题的原因?
  • Linux 操作系统是否是问题的根本原因?
    • 如果是,它是否是唯一适合 ADS1293的方法是微控制器(STM32,...)?

提前感谢、

Talel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talel、

    感谢您发帖。  

    ADS1293在系统中连续采集 ECG 数据不应存在任何问题。 如果电极悬空、您将获得不正确的数据。 遗憾的是、我不熟悉运行 Linux 操作系统的硬件、因此我无法评论它如何影响 ADS1293数据采集的信号质量。 如果您遵循 ADS1293的适当硬件设计、则来自 Linux OS 硬件的噪声耦合应最小。

    谢谢

    -TC