This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:驱动器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060561/ads1248-driver

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S06

大家好、

我们是否有用于 SPI 的 ADS1248内核驱动程序可以与客户共享?

谢谢、

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们没有适用于 ADS1248的 Linux 驱动程序。 您可以在线搜索以查找第三方编写的文档、但 TI 不提供任何。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要补充的是、ADS124S08和 ADS124S06是 ADS1248的较新一代、它们都有一个公开的上游驱动程序。  您可以考虑切换到 ADS124S08、以便使用该驱动程序。  或者、虽然您需要更新命令和寄存 器、但 ADS124S08.c 文件的整体流程可用作 ADS1248项目的起点、但客户将负责进行这些更新、然后希望将内容上溢回社区使用。