This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:菊花链

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060210/ads7038-daisy-chain

器件型号:ADS7038
主题中讨论的其他器件: ADS7066

大家好、

我知道可以将 SPI 器件以菊花链形式连接在一起。 我们的客户希望确认他是否可以将9个器件连接到菊花链。 因为选择每个器件的 I/O 引脚有限。 请确认吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛  

    我很快就谈到了、并将器件混在一起。  

    遗憾的是、ADS7038没有菊花链。  

    ADS7066是一款类似的器件、支持菊花链、其所支持的器件数量没有限制。  

    我对这种混乱表示歉意  

    此致  

    Cynthia