This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:同步多个 ADC

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060201/ads1261-synchronizing-multiple-adc

器件型号:ADS1261

您是否有任何同步这些芯片的建议、我们的设计中有多个建议、并且希望能够尽可能接近同步它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    ADS1261有一个 START 引脚、可翻转该引脚以使所有器件同时启动(不过、如果主机和 ADC 之间的布线长度不同、可能会有一些非常小的延迟)。 因此、每次您希望启动新的转换时、只需切换 START 引脚即可。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 ADC 是否 都需要使用相同的时钟源、或者是否可以使用内部时钟? 这是否需要在每次读取后完成以保持同步、或者只需执行一次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    振荡器、无论是内部还是外部、都有一个直接影响 ADC 转换延迟(从转换开始到新数据可用所需的时间)的容差。 例如、ADS1261内部振荡器容差为0.5%典型值、2%最大值。

    ADS1261数据表中表8中给出的转换延迟值与时钟频率直接相关、因此如果振荡器发生2%的偏移、这些值也是如此。 这可以增加或减少表8中显示的值、具体取决于容差是正还是负。

    这可能对单次转换没有太大影响、但就 ADC 实际开始转换而言、长时间内的许多转换可能开始不同步。

    因此、在您的情况下、最好在每次读取后切换启动。

    布莱恩