This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:IBIS AMI 模型:S-参数命名约定

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059555/adc12dj3200-ibis-ami-model-s--parameter-naming-convention

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

我使用  ADC12DJ3200 IBIS 模型作为 JESD204B 通道中的发送器。 我将 TX_AMI 与 nport_TYP_xxxx_RI 和 DAX。s4p 结合使用。

根据我的理解、DAX 将用于转换器 A 的第 x 个通道、dbx 的 第 x 个通道将用于转换器 A 的第 x 个通道。 如果我错了、请纠正我的错误。

在 IBIS 用户指南中、已告知  nport_TYP_xxxx_RI 与驱动器终端相关。 请告诉我如何选择 终止的值? 通道间的差异吗?

谢谢、此致、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    DAX 和 dbx S4P 涵盖了不同通道的软件包模型。 nport_TYP_xxxx.s4p 描述了 TX 缓冲器的源电阻。 xxxx 指的是 TX 所选的加重值(4位:0-15)。 AMI 仿真是 TX_AMI、nport_TYP_xxxx_R.s4p、DXx.s4p 的连接、如 ADS 示例原理图所示。

    此致、

    Neeraj