This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2543:ESD 信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060172/tlv2543-esd-information

器件型号:TLV2543
主题中讨论的其他器件:TLC2543

您好!

你好。

我们是否有关于 TLV2543IDB 的 ESD 信息(HBM 和 CDM)? 它似乎不在数据表中。 请帮帮我们。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    TLC2543通过了2kV HBM、250 CDM 和50V MM 标准