This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:ADS114S06B 无响应

Guru**** 2652705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059552/ads114s06b-ads114s06b-is-not-responding

器件型号:ADS114S06B

您好,

我使用的是 ADS114S06B、它使用 SPI 接口连接到 Raspberry PI。 我无法从   ADS114S06B 读取任何数据, 我对器件是否正常工作感到困惑。 您能不能建议测试器件的方法  

2.我已通过以下链接 ADS114S06:与 ADS114S06进行 SPI 通信-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

在此链接中,他们提到,通过将 START/SYNC 引脚拉为高电平并监控 DRDY,DRDY 将提供默认数据速率的脉冲,无论 是否可以输出任何基准电压。

谢谢、此致

Pradeep Gamidi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    为了使 ADS114S06B 正常运行和通信、所有电源电压(AVDD/AVSS、DVDD 和 IOVDD)必须处于有效运行电平。  器件上的 RESET 引脚被拉高也很重要。  您无需使用有效基准来检查 ADC 是否正在转换。  如果将 START/SYNC 引脚拉为高电平、DRDY 输出应大约每50ms 脉冲一次。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回复、我在示波器中看到了20Hz、 我只能在示波器上看到一个脉冲、但 看不到任何脉冲序列。

    是否需要在主器件侧执行任何预设置来从 ADS114S06B 读取数据?

    我配置了以下设置

    SCLK 速度 5000000 Hz

    模式1

    3 、每次传输数据时、我都将片选信号置为低电平

    4、我通过向 ADS114S06B 发送0x25来读取状态寄存器(我可以使用示波器在 DIN 引脚上看到该数据)、但器件没有响应。

    请建议我缺少哪些位置来读取数据。

    此致、

    Pradeep Gamidi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我还应该提到 CLK 引脚应该被连接至 DGND 以确保内部振荡器正在运行。  

    如果这是一个原型设计开发系统、SCLK 速度可能太快。  在验证通信之前、我会将 SCLK 速度降低至1MHz。  

    此外、整个通信事务的 CS 必须为低电平、否则通信在 CS 的上升沿被取消。  这意味着、如果 CS 为每个字节切换、则通信将不会根据需要完成。  例如、读取寄存器(RREG)操作是由至少三个字节组成的多字节操作。  第一个字节包括 RREG 命令和要读取的起始寄存器。  第二个字节包含要读取的寄存器数量- 1、第三个字节是一个 NOP、它也会时钟输出寄存器数据。  状态寄存器为寄存器1。  传输的操作和命令如下:

    • CS 变为低电平(通常需要手动 GPIO 操作、而不是外设 SS 的一部分)
    • 发送 0x21 (RREG 命令和状态寄存器1)
    • 发送 0x00 (读取一个字节(将被读取的字节数-1))
    • 发送0x00 (捕获 DOUT 上的数据)
    • CS 变为高电平

    通常、检查通信的最佳方法是使用示波器或逻辑分析仪。  如果仍有问题、您能否向我发送 SPI 总线上通信的原理图和示波器或逻辑分析仪快照?  

    此致、

    Bob B