This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:高频叠加在直流上

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060103/ads112c04-high-frequency-is-superimposed-on-dc

器件型号:ADS112C04

尊敬的技术支持团队:

对模拟输入施加直流+高频时、ADS112C04的行为如何?

如果以下峰峰值到峰值高频率叠加在直流上、则 IC 内部是否存在偏置电压或是否有任何影响?

预期模式为6。

13MHz⇒①1mp -p ②100mVp -p、③1Vp -p
400kHz⇒④1mp -p ⑤100mVp -p ⑥1Vp -p

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    通常、当我看到询问这种类型的问题时、客户希望直接将输入连接到 ADC、而不在 ADC 输入之前使用滤波器。  据认为、数字低通滤波器将消除高频成分。  但是、混叠是主要考虑因素。  数字滤波器不会去除混叠信号、因为混叠信号位于通带内。  通常、ADC 输入前的适当抗混叠 RC 滤波器会处理任何问题。  请参阅 ADS112C04数据表中有关模拟输入滤波的第9.1.4节。

    具体影响取决于数据速率和输入信号电平。  在对器件进行特性描述时、始终在前面有一个抗混叠滤波器、因此我们没有针对这些类型情况的特定数据、因为它不在建议的器件运行范围内。

    此致、

    Bob B