This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3154:时钟输入端接

Guru**** 2884110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059413/dac3154-clocks-input-termination

器件型号:DAC3154

我正在尝试从数据表中了解如何最佳地驱动 DACCLK 和 DATACLK。

DATACLK:我应该驱动它的 LVDS 交流还是直流耦合? 我知道该器件具有内部100欧姆端接。

DACCLK:应该被驱动为 LVPECL。 但是否有任何内部端接? 还是直流耦合还是交流耦合?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    将 DATACLK 驱动为 LVDS。 无需终端电阻器、因为该器件在 DATACLKP 和 DATACLKN 之间具有一个内部100欧姆电阻器。

    驱动 DACCLK 作为交流耦合 LVPECL、并使用外部100 Ω 电阻器。 将该电阻器跨接在 DACCLKP 和 DACCLKN 引脚上、并尽可能靠近 DAC 放置。

    此致、

    Jim