This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563T:DAC7563与 DAC7563T 之间的差异

Guru**** 2553550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7563T, DAC7563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059752/dac7563t-difference-between-the-dac7563-and-the-dac7563t

器件型号:DAC7563T
主题中讨论的其他器件:DAC7563

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 我只想知道  DAC7563TDGST 和  DAC7563SDGST 之间的区别吗? 我试图寻找他们的不同之处、但现在已经找到了。

我还对 其 GPN 进行了快速比较、如下面的链接所示、但它们似乎是相同的。

比较产品(TI.com)

我希望您能帮助我找出他们的差异。谢谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

     DAC7563T HAST TTL 逻辑被启用。 所有其他规格相同。 您可以在逻辑输入部分看到 DAC7563T 的逻辑高电平为2.1V

    DAC7563的逻辑高电平为0.7xAVDD:

    最棒的

    Katlynne Jones