This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:ADS1259的输入滤波器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059431/ads1259-input-filter-for-ads1259

器件型号:ADS1259

对于 ADS1259由单个+5V 电源供电且 REFOUT (+2.5V)连接到 AINN 引脚的应用。

如果在 R=50欧姆且 C=10nF (fc = 159、155Hz)的 AINP 引脚之前放置一个低通 RC 滤波器、这基本上会在所有采样率(10Hz 至14、400Hz)下提供一个抗混叠滤波器、因为 ADS1259在921600Hz (fclk/8、其中 fclk = 7.3728MHz)上进行过采样 和实施数字低通滤波?

460、800 Hz 或更低的低通滤波器截止频率是否可以为所有采样率(10Hz 至14、400 Hz)提供通用抗混叠滤波器?

在不使用低通滤波器和 ADS1259之间的缓冲器的情况下、可以将最低低通滤波器截止频率(或最高 RC 值组合)放置在 ADS1259输入前面的电阻器是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查看有关抗混叠滤波器的常见问题解答、它应能解决您的问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供参考常见问题解答。  这对于寻求评估 ADS1259的非电气工程师很有帮助。

    但是、常见问题解答描述的情况与我的问题不同。  我所看到的情况在 AINP 输入上只有 R 和 CCM。  您是否建议在 AINP 引脚上的输入和 AINN 引脚上的 REFOUT 之间添加一个 CDIFF、以创建一个如常见问题解答中所述的差分滤波器?

    另外,我认为 fdiff = 1/(2 * pi*r*(2 * Cdiff + CCM),这与常见问题解答中的详细说明不同。

    假设所需的电阻相对较低(例如、R=50欧姆)、ADS1259的输入端电容可以有多大(超过抗混叠所需的电阻)?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    常见问题解答中描述的确定 AA 滤波器截止频率的方法当然适用于您的情况。 此外、常见问题解答注意到、如果您有单端输入(或在本例中为伪差分)、则只需将滤波器添加到 AINP 输入、但差分滤波器的注意事项是相同的。

    输入端没有可使用的实际最大电容值。 但是、如果您选择大电容值、滤波器时间常数可能会非常慢、因此难以快速采样。 此外、我们建议对输入信号使用 C0G 型电容器(或类似的陶瓷电容器)、因为这些电容器可提供最佳的电压和温度系数。 这些类型的电容器通常限制为较小的值(0.1uF 或更小)、这会从本质上限制输入电容器的大小。

    布莱恩