This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC14:TLC14ID -不提供时钟

Guru**** 2534250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059405/tlc14-tlc14id---no-clock-is-provided

器件型号:TLC14

您好!

我对 巴特沃斯四阶 LPF - TLC14ID 有疑问。 在我的电路中、TTL 时钟正在使用、输入 LS 和 CLKIN (CMOS)连接到 GND。  在 JTAG 测试期间,TTL 时钟不会提供给滤波器(稳定的“1”被置位), 所以问题是,由于没有任何时钟提供给芯片,我应该在滤波器的输出上接收到什么? 我在数据表中没有找到该案例。

提前感谢、

gal Margolis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我怀疑您将看到接近于零伏的直流输出。  这是一个非常旧的器件、遗憾的是、我们没有比数据表中的内容更详细的信息。