This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:ADS8558

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059293/ads8558-ads8558

器件型号:ADS8558

您好!

我和 OP (康妮)的设置完全一样、我觉得答案不够。 SPI 事务中有96个时钟周期-每个芯片的 SDI 只需要其中的32个时钟周期。 她问"控制寄存器的32位在哪里适合96个时钟传输?"。 数据表第15页的图2仅显示了32位事务。

目前、我只是重复32位控制寄存器值3倍来处理96位事务、但这似乎不起作用。 我需要在转换尝试之间进行复位、以使其正常工作、这显然不是理想的。

有什么想法吗?

谢谢。

-Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

     由于 ADS8558的传入信息不是菊花链式的、因此您需要与每个器件的 SDI 进行通信以进行配置。  因此、如果您有三个器件、每个器件还将有3条 SDI 线路。   然后、这些器件可以共享一条 SDO 线路。

    数据表中的图2第15页显示了 SDI 的时序、显示了一个通信帧。  

    通过一条 SDI 线路重复同一条命令不会执行任何操作、只需配置第一个器件即可。  

    此致

    Cynthia