This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:如何以菊花链形式连接3个1278 EVM、然后连接到单个上行链路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058994/ads1278-how-to-daisy-chain-3-1278-evms-and-then-connect-to-a-single-up

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:ADS1274

您好!

我的设计在动态模式下以菊花链形式连接3个 ADS1274。 我希望每个器件有3个通道、因此通道4永久断电-通过板载连接。 它在低功耗模式下运行、ADC 和 SPI 时钟为5.12MHz。 希望使用 EVM 板率先开始代码开发。 我们的处理器是 STM32L。

我有3 个 ADS1278 EVM 系统。 如何以菊花链形式连接这些器件、然后连接到 STM32L SPI? 主要对将电源 正确路由到3个 ADS1278EVM-CVAL 并将通道4至8断电感兴趣。 我可以使用跳线完成所有这一切吗? 我是否需要全部3 个 MMB0?

无需详细的连接图。 我只想知道我是否可以做什么、以及任何有助于我的提示。

如果 DAISY 不起作用、我可以从单个 EVM 获取8个通道。 不是我想要的9、但除此之外 、我的 STM 代码是否有明显的差异?

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、您应该能够以菊花链配置连接三个板、并在每个板上启用3个通道。  用户指南中的第3节"快速参考"提供了更多详细信息。

    只要您不连接 MMB0板、就可以使用 DIP 开关 S1和 S2为每个通道加电/断电、并配置工作模式。  要使用 SPI 模式、应将 S6设置为左侧位置、以便接头 J4上提供 SPI 接口。

    您将需要为每个电路板提供外部电源;表4提供了详细信息以及图12-15中包含的原理图。

    AVDD = 5V x 0.145A = 0.725W

    DVDD = 1.8V x 0.030A = 0.054W

    IOVdd = 3.3V x 0.001A = 0.033W

    此外、由于您希望使用具有3个独立 ADC 的菊花链模式、因此需要同步所有 ADC、以便所有9个通道的转换数据同时可用。  这将需要使用/SYNC 引脚、J4、引脚1和一个公共时钟源、该时钟源的频率可以与 SCLK 相同。  

    请注意、在 SPI 模式下、CLK 必须是连续的、但在检索数据时、SCLK 只需要处于活动状态。  在一个传输帧中,您将需要为24*N 个通道计时,或为9个通道计时,总共需要216个 CLK。  ADC 同步后、MCU 只需监测来自3个 ADC 之一的单个/DRDY 线路(可使用中断输入)、然后使用 SPI 端口计时216位。

    请注意、在多个电路板之间使用跳线可能会导致信号完整性问题。  如果发生这种情况、您可能会减慢时钟以进行软件开发。

    周末愉快!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我想知道的。

    标记