This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:计算输出的方法

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059069/ads7830-calculating-method-for-the-output

器件型号:ADS7830

大家好、

我的客户在服务器中使用 ADS7830、分辨率和采样率的要求并不重要。

但数据表不够具体、您能不能帮助提供输出的详细计算方法。

我注意到这是一个旧插座、如果有更好的选择、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    使用2.5V 内部基准电压时、LSB 大小为~9.8mV。 因此、输出代码* 9.8mV 应为在输入端采样的电压。 如果您使用的是外部基准、那么 LSB 大小可通过 Vref/(2^8)进行计算。 如果您不是指这一点、请告诉我!

    此外、我们还有许多较新的 ADC。 如果您愿意或随意使用我们在 TI.com 上的参数搜索、我可以寻找另一个选项、以缩小一些其他选项的范围。

    此致、

    Aaron Estrada