This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC 输入保护

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059211/adc31jb68-protection-to-the-adc-input

器件型号:ADC31JB68

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

我有一个动态范围比 ADC 可以处理的范围更宽的模拟信号、因此该信号会定期超出 ADC 的模拟输入范围。  这些偏移通常是短暂的、可能持续100ns 至几秒。  我的原始信号是单端信号、我计划使用全差分放大器驱动差分 ADC 输入、以执行单端到差分转换。  最大 ADC 代码与 ADC 绝对最大值之间的差值仅为0.3V。  如何保护 ADC 输入并保持完整的动态范围和模拟性能?

我在下面找到了 E2E 常见问题解答、但不确定它是否仍能 保持 ADC 的完整动态范围和模拟性能。

e2e.ti.com/.../faq-does-ti-have-any-information-on-protection-circuits-for-electrical-overstress-eos-for-adcs

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    鉴于信号链幅值大于 ADC 满量程范围的幅值、似乎有两种方法可以解决此问题。

    1)降低 FDA 的增益、以确保偏移不超过 ADC 满量程范围(会放弃部分平均动态范围)。

    2) 2)在信号链中添加二极管(在 FDA 输入之前、在 FDA 输出之后)以钳制信号、避免对 ADC 进行过驱动(推荐)。

    您共享的链接中似乎有一些好文章、可帮助您开始在信号链中使用二极管。 需要考虑的一点是、二极管将具有一些寄生电容、在考虑频率响应或为信号链设计 AAF/LPF 时应考虑这些寄生电容。

    此致、

    Dan