This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:通道1、所有输入悬空。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058863/ads1299-channel-1-with-all-inputs-floating

器件型号:ADS1299

尊敬的数据转换器团队:

我有一位正在进行 EEG 设置并使用 ADS1299的客户提出了一个问题。

如果我们将 ADS1299通道1设置为以7.8Hz 的频率输出交流导联脱落检测信号、那么在所有输入悬空的情况下、您希望在通道1上看到什么?

感谢你的帮助、

NIC 高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    当输入在交流导联脱落打开的情况下浮动时、通道输入将饱和至接近±VREF 电压。 因此、FFT 图将显示频率为7.8Hz、输入幅值几乎为满量程的信号。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    客户回复的是他们所期望的、但看到电压漂移朝向正轨。 几秒钟后、信号被固定、它们看不到任何信号(增益设置为12)。

    他们将进行更多的测试、但这种预期行为是不是正常行为、还是有问题?

    此致、
    NIC 高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    当通道输入悬空时、这不是交流导联脱落的预期行为。 在7.8Hz 的固定频率下、ADC 输出将持续地轨到+VREF 和-VREF。 他们还可以使用 EVM 验证交流导联脱落功能。

    谢谢

    -TC