请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的数据转换器团队:
我有一位正在进行 EEG 设置并使用 ADS1299的客户提出了一个问题。
如果我们将 ADS1299通道1设置为以7.8Hz 的频率输出交流导联脱落检测信号、那么在所有输入悬空的情况下、您希望在通道1上看到什么?
感谢你的帮助、
NIC 高
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.