This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:我想接收 AFE4300 GUI 程序等数据。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058654/afe4300evm-pdk-i-want-to-receive-data-like-the-afe4300-gui-program

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

我们需要使用 AFE4300的 Python 代码来查找数据。
我们想要知道的数据是 TBW (总体水)和 ICW (细胞内水)。
但是、您提供的代码不知道此数据。
是否有任何其他用于计算的示例代码或公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaebyoung、

    我们不提供用于估算 TBW 和 ICW 的应用程序代码。