This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44:如何将 ADC34JJ44输出从 CML 转换为 LVDC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058874/adc34j44-how-to-transform-adc34jj44-output-from-cml-to-lvdc

器件型号:ADC34J44

你(们)好

  如数据表中所述,如果接收器 仅受支持 LVDC,则数字输出电平为 CML,客户是否可以通过阻抗匹配进行更改? 如何?

  谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 LVDC 标准。 您是指 LVDS? 如果是、请查看 具有 LVDS 输出的 ADC3444。

    将 SERDES/JESD CML 接口转换为另一个标准可能很难实现、我不建议采用这种方法。

    此致、

    Dan