This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:VDAC 和 ADC 无操作问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1058645/amc60804-vdac-and-adc-no-action-issue

器件型号:AMC60804

您好、先生、

PCB 已返回、但 AMC60804无操作(VDAC 1~4无输出、ADC 1 ~4无法监控)。

1.您能否帮助检查原理图是否存在问题(如下图所示)、尤其是 PWSWN/LDAC/ CLR/复位和/警报。

2.您认为哪种设置可能会影响此问题?

我们希望无需 设置能够连续读取 ADC 和 VDAC、IDAC 的监控器。

以下 EML60804的当前设置:

GEN_CFG (0x12)-> 0x0009
DAC_APD_EN (0x43)-> 0x0000
DAC_RANGE (0x40)-> 0x0005
ADC_GEN_CFG (0x40)-> 0x3336

此外、每次读取任何通道 ADC 之前、触发器(0x10)将设置为0x0001、并延迟1ms 进行读取。

我们希望您确认并帮助检查 ADC 读数设置和处理是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC_MCU 的电压电平是多少? /RESET 上拉电阻应连接到 AMC60804的 IO 电压电平(VDD_EML)。 此外、我在 I2C 线路中看不到上拉电阻器。 这些上拉电阻器必须连接到 VDD_EML、而不是 VCC_MCU

    有几个问题。

    1. VDD = VIO = 3.3V?

    2、VSS 电压电平是多少?

    3.我假设您访问的是正确的设备配置页面。 请查看下面的寄存器页面。

    另外、请在写入 GEN_CONFIG 寄存器后执行以下步骤

    写入0x0页寄存器0x40 - DAC 范围寄存器来设置 VDAC 输出的范围。
    2.将0x00FF 写入寄存器0x13 -电源使能寄存器、以启用所有 VDAC 和 IDAC 通道。
    3.写入0x1页寄存器0x40 - ADC 配置0寄存器以设置 ADC 输入范围。
    4、写入0x2页寄存器0x40到0x47来设置 IDAC 和 VDAC 值。
    5、将0x1写入寄存器0x10触发寄存器、以启动默认处于自动模式的 ADC 转换

    读取所有这些寄存器以验证您的 i2c 通信

    此致、

    AK