This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:ADS114S08EVM 是否支持单端测量?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132794/ads114s08evm-does-ads114s08evm-support-single-end-measurement

器件型号:ADS114S08EVM

ADS114S08EVM 是否支持单端测量? 如果是、如何将寄存器配置为读取示例通道0?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    欢迎来到 E2E 论坛!  EVM 的目的是展示多种类型的传感器输入连接、包括 RTD、热电偶、热敏电阻、桥式传感器以及电压和电流测量。  对于电压和电流测量、J9用于输入连接、 《ADS114S08EVM 用户指南》的第5.1.3节对此进行了说明。  表14显示了可使用的各种输入电压连接以及这些测量所需的跳线选择。  

    通过选择合适的脚本并运行、有一个基本的启动脚本可在软件 GUI 中进行这些测量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这解决了我的问题。