This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56 EVM 和错误1097

Guru**** 2766535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132424/tsw14j56-evm-and-error-1097

主题中讨论的其他器件:ADS54J64EVMTSW14J57EVM

您好,

我最近购买了 TSW14J56EVM 评估板、并尝试将其设置为测试 ADCevm。 我安装了高速数据转换器专业版(HSDC 专业版)软件以与电路板通信、并遵循 TSW14J56EVM 和 HSDC 专业版的用户指南。 首次启动电路板和软件后、我尝试将固件下载到电路板上、并遇到此错误(请参阅随附的)。 如何解决此问题? 谢谢你。

 我使用 ads54j64evm 和 TSW14J56EVM。 现在、我的操作系统是 win10。

客户已检查电源电流: 我使用 HMC8042电源、其最大电流输出为5A、我尝试使用此电缆并钳制 您公司提供的 TSW14J56EVM 电源电缆

但仍会发生1097警报。

请帮您检查一下。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    您能否确保将电流限制设置为5A? 在 TSW14J56EVM 上、加载固件后、LED D8应亮起。 从您的图片中、它看起来是关闭的。 是这样吗? 如果此 LED 熄灭、则 FPGA 到 DDR 接口可能存在问题。 通过查看 GUI 屏幕截图、可以看出电源问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好

    感谢你的答复。 随附的是客户遇到问题的视频。  

    e2e.ti.com/.../1097-error.mp4

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    请让客户将提供的电源线直接连接到电源。 我不喜欢他们使用的方法、因为添加的电缆可能会导致电路板输入端的压降、并且/或者电缆线规可能会限制固件开始下载时所需的电流浪涌。

    如果这不能解决问题、我们可以提供更换板。 由于不再支持此产品、我们可以提供两种选项:

    1.免费向他们发送存储器捕获深度有限的 TSW14J56EVM 电路板更换件。 这将是总共256K 个样本。

    2.向 TI 申请退款并订购 TSW14J57EVM。

    此致、

    Jim