This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:校准计算

Guru**** 2927570 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132786/dac8568-calibration-calculations

器件型号:DAC8568

大家好、

我们的客户希望了解   DAC8568 针对以下参数的校准计算:
 
1) TUE
2)增益误差
3)偏移误差
4) INL 误差  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能解释一下校准计算的含义吗?  

    TUE 是所有 DAC 误差的组合。 INL 是理想传递函数与直线的偏差、在每个代码处测量。 这无法校准。

      

    理想的传递函数可由 y= mx_+b 表示 可以通过更改 b 项来校正偏移误差、以便在 DAC 代码为0时测量的输出为0。

    增益误差是斜率(m 项)中的误差、可以对其进行校正、为 m 项添加校正因数、以便在 DAC 设置为完整代码时测量的输出等于满量程输出。

    必须在每个 DAC 上测量和校正该值。  

    屏幕截图 来自: 了解数据转换器

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我的问题是、我需要 DAC 8568所需的扩展校准参数、其中该通道相当于 LTC2600  

    更换 DAC 时需要考虑的主要参数是什么让我知道、请尝试解决我的问题  

    等待宝贵的回复

    此致

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    我不理解你的问题。 我们没有校准参数。 数据表提供了所有 DAC 误差的典型、最小和 Mac 规格、但这些值因器件而异。 需要测量和校正每个器件上的实际误差。  

    DAC8568和 LTC2600非常相似。 器件引脚分配不同、因此 PCB 需要更改以替换 LTC2600。 两个器件都将加电至零量程(DAC8568的变体可加电至量程中点)。 DAC8568在偏移误差、增益误差、零代码误差和满量程误差方面具有更好的规格。 DAC8568的功耗也更低。 从 LTC2600切换到 DAC8568时、不应影响性能。 如果您对某些特定的内容感兴趣、请告诉我。

    最棒的

    Katlynne Jones