This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:链路层上的数据映射

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129072/adc12dj5200rf-data-mapping-on-link-layer

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我对 JESD204B 链路层上的样本或数据映射有点困惑。

链路层始终为256位宽度。  

我想检查 JMODE0/2和 JMODE11/22 (最需要的)中的链路层输出上的数据映射方式。 谢谢你。

此致、

Ying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    表7-27、7-29、7-36和表7-45显示了 JMODE0、2、11和22的数据打包。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我的问题是、表7-36和表7-45上的数据如何映射到 JESD204B 链路层。 它是一条256位总线。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否有更新? 希望尽快收到您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否有更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    Xilinx JESD IP 执行以下操作:

    1>它会将所有通道的数据连接在一起以生成一条输出总线。 对于8通道链路、您将看到256位总线(每个时钟周期每个通道32位)

    2>在每条总线上,字节的顺序是相反的(以确保第一个接收到的字节被映射到字节0,第二个映射到字节1,依此类推)。

    要将 JESD IP 输出映射到您在 JMODE 表中看到的数据、请执行以下操作:

    1>将256位总线分成8 32位段。 最低段(31:0)将用于通道0、最高段(255:224)将用于通道7

    2>对于每个通道、字节将反转数据。 您现在应该可以看到与 JMODE 表中显示的完全相同的数据映射。 请注意、在 JMODE0等情况下、如果 F=8、则需要在每个通道上累加两个周期的数据(以创建64位帧)、以便检查数据到 JMODE 表的映射。 还需要64位帧来识别需要在每个帧中丢弃的正确4个尾位。

    希望这能解决您的问题。


    此致、

    阿迈德