This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:AD12DJ3200 GUI 子类1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1130173/adc12dj3200evm-ad12dj3200-gui-subclass1

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828

你(们)好

在 ADC12DJ3200 GUI 中为 JESD204B 子类1启用哪些设置? 如何设置 SYSREF 时钟?-

TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    要启用子类1、您需要将 SYSREF 信号应用到 ADC。 并执行以下寄存器写入操作以启用 sysref 接收器和 sysref 处理

    地址      值

    0x0029  0x70 //启用 sysref 接收器、处理和缩放

    0x02B0  0x01 //自动 Sysref 校准。

    下面是 sysref 频率计算

    DEV_clk 是施加到 ADC 的时钟频率。 每个模式的 R 系数、K 和 F 在数据表中给出了18。  

    SerDes 速率= Dev_Clock x R 系数  

    Sysref freq = Serdes 速率/(K x F x 10 x n)、其中 n 是正整数。 N = 1、2、3、4…

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    非常感谢!

    我分别用70和01对寄存器0x029和0x2B0进行写操作。 我有后续问题。

    1) 1)在对 ADC 进行编程后、当我读取寄存器0x208时、它将提供值7C。 我相信这是预料之中的。 我们还需要在 ADC12DJ3200 GUI 中为 SYSREF 设置什么吗?

    2) 2)从 ADC12DJ3200 EVM 上的 LMK04828生成的 SYSREF、在接收器(FPGA 侧)捕获时、似乎是连续信号而不是一个脉冲。 这是 ADC12DJ3200 EVM 接口的预期结果吗?

    3) 3)我是否需要检查其 w.r.t 与 LMFC 周期或帧时钟的对齐情况、以确保实现确定性延迟?

    提前感谢 

    TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TRS、

    1。是0x7C 是预期值。  

    2.是的、ADC 需要连续的 SYserf 来执行自动 sysref 校准。 仅当 sysref 直流耦合到 ADC 时才使用一个脉冲、而 ADC EVM 并非如此。  

    3.对于 LMFC 时钟频率、您需要确保 SYSREF 频率等于或整数分频。

    此致、

    Neeraj