This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:电源电流要求、尤其是在启动期间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129656/ads1148-q1-supply-current-requirement-especially-during-startup

器件型号:ADS1148-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148

您好!

根据数据表、当 AVDD=5V 时、I_AVDD 的典型值为225µA μ A。 我假设+/-2.5V 模拟电源具有类似的值。 芯片在启动期间消耗的电流似乎要大得多。

您能否提供一个涵盖启动的最大规格?

 在达到建议的电源电压范围(+2.25V)时、有什么时序/压摆率/单调性限制?

谢谢、

Tamas