This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7731:DAC7731EC

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065662/dac7731-dac7731ec

器件型号:DAC7731

我们购买了212pcs  DAC7731EC (pic3),并随机选择了4个用于测试的器件,结果 是:1件故障,3件超出容差,请参阅连接 pic1,用于测试的机器是超大型规格数字模拟混合电路测试系统,如图2所示,请帮我解决原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们将在1月3日回到办公室时对此进行审查。

    谢谢、

    付款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这些设备是否无法重新测试? 您是将它们焊接到 PCB 还是在夹具中进行测试? 如果您进行 A-B-A 交换、部件或系统是否通过?  如果在系统中进行测试、原理图是什么?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 先生:

    感谢你的答复。

    我们将它们焊接到 PCB 上,发现它们具有输入,而没有 DA 输出。 然后我们挑选一些在 正常温度下进行测试,结果是我们以前给您的。 但我们已根据  附件进行了验证和分析。     ,请随时与我们分享您 的意见。谢谢  

    顺便 说一下,‘s 所有的 TI 产品在打开盖(盖子)后是否都有 TI 的日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我无法评论每个器件的芯片上是否都有 TI 单元标识或标识符。  我相信您应该联系您购买器件的经销商、并申请质量评估。

    谢谢、

    Paul