This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:SPI 的最大速度

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064148/ads1298-maximum-speed-of-the-spi

器件型号:ADS1298

大家好、与此帖子相关。  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033944/ads1298-maximum-speed-of-the-spi

我们 尝试理解讨论中的方程式  
基本上、串行数字输出的时钟受 t_SCLK <(t_DR - t_CLK)/(n_bits * n_channels + 24)限制、其中 t_DR 是采样周期、t_SCLK 是数字输出时钟周期、t_CLK 是非常小且可以忽略的时钟周期。


根据数据表、最小 t_SCLK 为50ns。 这意味着采样周期必须大于50ns *(24 * 8 + 24)= 0.108us (假设8个通道和24位)。 因此、最大采样频率约为93ksps、这与数据表中声称的25.6ksps 大不相同。

我们 尝试确定25.6ksps 是用于单个通道还是用于整个8个通道。 如果是单个通道、则数字不会如图所示相加。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    设备冠军将于1月3日返职。 他将在那周内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的支持。

    数据表中的公式6和7可用于不同的通道数和位数。 例如,对于24位数据和8通道的最小 t_SCLK 为50ns,最大数据速率约为93ksps (10.8us )。 您能否澄清或展示如何获得数据表中声称的25.6ksps?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TC、很抱歉收到后续回复。  

     它实际上是32ksps。 在第3页的"说明"部分的第2段中、"ADS129x 和 ADS129xR 的工作数据速率高达32kSPS "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的澄清。  

    是的、ADS129x 和 ADS129xR 的最大数据速率为32kSPS。 公式 7的计算显示  了 SCLK 所需的最小速度 、具体取决于通道数、分辨率位数和器件的输出数据速率。 请勿将其与器件工作数据速率混淆。   

    谢谢

    -TC