This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:如何使用 ADS54J64EVM 和 TSW14J56EVM 使用定制 ADC 采样率

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, LMK04828, ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064589/ads54j64evm-how-to-use-custom-adc-sampling-rate-using-ads54j64evm-and-tsw14j56evm

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADS54J64

您好!

我已 将 ADS54J64EVM 和 TSW14J56EVM 板彼此相连、并且我已按照第2.2节所述运行示例设计。 我使用 ZC706 Zynq-7评估板为 LK04828提供61.44MHz 时钟基准。 现在、我要按照 ADS54K64EVM 手册的第3.2节将 LMK04828置于时钟分配模式、以便使 ADC 采样率等于 LMK_CLK_IN 处的频率。 手册指出  、有一个宏状态脚本 LMK04828_config1.cfg 可执行此操作、但它根本不解释如何加载它。 手册确实说明了"如果需要 在时钟分配模式下操作 LMK04828器件、则必须通过移除 JP2上的短接跳线来禁用板载 VCXO。" 我可以轻松地执行该操作、但不确定如何对 ADS54J64EVM 上的 LK04828和 CPLD 进行编程、从而将电路板置于时钟分配模式并使 ADC 采样频率达到我 的 LMK_CLK_IN 频率。

谢谢、

Keira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    您尝试做的事情不是很容易解释。 根据您选择的 ADC 采样率、TSW14J56 FPGA 将确定所需的外部输入频率。 在您的情况下、如果您希望使用61.44MHz 时钟对 ADC 进行采样、FPGA 将需要122.88MHz 时钟。 要运行此测试、请将122.88MHz 应用于 J12并遵循随附的说明。 不过、在大多数情况下、当使用较高的采样率时、FPGA 将需要较慢的时钟。 在这些情况下、ADC 将以与输入时钟相同的频率运行、而 FPGA 将使用分频版本。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J64_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_DISTR.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的快速回答、很抱歉我花了这么长时间才回到这个问题。 您所附的演示文稿状态是使用"intro"选项卡设置 AD54J64、但我不确定这对我的设置意味着什么。  这些按钮被标记为 Mode0 +线性度。 线性设置或修整设置意味着什么? 奈奎斯特1和2之间有何差异? ADS54J64的数据表介绍了如何设置这些参数、但从不说明它们的含义。  

    如果我尝试将 ADC 采样率设置为280MHz、您说我应该像在 PowerPoint 中一样将140Mhz 输入到 ADS54J64EVM 的 J12中并设置 LMK04828吗? 我按照您的整个示例了解了122.88Mhz 的 ADC 采样率、但我不确定上一张幻灯片为什么会在 HSDC PRO 中显示614.4M 的新线速率。  当我将其他器 件参数设置为 ADS Sampling Rate = 122.88M、输入频率= 32.22M、NCO = 0、抽取= 4 (因为模式0具有抽取率= 4且无 NCO)时、我得到的通道速率为1.2288G。 这有道理吗?

    我不确定 LMK04828是否刚刚使用您的设置进行编程、或者是否正常工作。 除 D2外、ADS54J64电路板上没有任何 LED 亮起或闪烁。 我认为 LMK04828附近的 LED 将会闪烁。 我在 HSDC 专业版中也遇到错误、表示没有数据。  

    谢谢、

    Keira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    创建此 GUI 的人员不再与 TI 合作、因此我无法回答您的所有问题。 我认为 Mode0 +线性意味着按钮将加载模式、然后是所需的 ADC 校准和修整加载。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的表62和63。 您实际上可以通过双击 GUI 左下角的"idle"字来查看按钮的操作、以打开一个显示所有寄存器写入发生的日志文件(请参阅附加文件中的第二张幻灯片)。  

    奈奎斯特1和奈奎斯特2按钮用于设置特定寄存器以优化器件的性能、具体取决于您的输入音调是在第一奈奎斯特区域还是第二奈奎斯特区域。

    如果您希望以280MHz 的采样率运行、则需要将此频率应用于 J12并在时钟分配模式下运行 LMK。 有关如何使用模式0以外部时钟模式运行的步骤、请参阅随附的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J64_5F00_LMK_5F00_CLK_5F00_DISTR_5F00_280MHz.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、再次感谢您的回答。 非常有帮助! 希望最后一个问题。 我正在使用 HSDC Pro 来采集数据。 我在连续模式下输出捕获、但无法确定数据保存到何处。 我不想使用另一个程序来读取它、我只是花了几分钟时间将数据捕获转储到 csv 文件中。 如何执行此操作以及数据保存在何处?

    谢谢、

    Keira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keira、

    如果使用连续捕获、则只会保存您单击 STOP (停止)后的最后一次捕获。 GUI 将数据写入以下位置:

    C:\Users\Public\Public Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data

    每个通道将有一个.bin 数据文件。

    TSW14J56EVM 最多只能存储2G 16位样本。 在 GUI 中、要更改捕获数据大小、请转至"Data Capture Options"选项卡、然后选择"Capture Options"、然后将  "Samples (per channel)"更改为允许的最大值。 默认值为65、536个样本。

    根据使用的模式、在单通道模式下、该值可能高达2、147、483、648个样本;在8通道模式下、该值可能低至每通道268、435、456个样本。  

    此致、

    Jim