This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501EVM:此器件上为 MSP430G2提供的 GUI 无法正常工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, TPL0501EVM, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065654/tpl0501evm-the-gui-provided-for-msp430g2-on-this-part-is-not-working

器件型号:TPL0501EVM
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-EXP430G2MSP-EXP430G2ET


最初、我从 https://www.ti.com/lit/zip/slic017安装驱动程序 、但我的设备管理器无法检测 MSP COM。
执行一些 google 操作后、我安装了 Energia_drivers、现在、通过 USB [COM8和 COM9]连接硬件后、我的 MSP 会出现在我的设备管理器上。


但 TPL0501 EVM GUI 仍然无法正常工作。


它的窗户很暗,没有发生任何事情。

我双击 lib 文件夹中的.jav 也没有发生任何情况。

我重新安装 Java 运行时,也没有发生任何事情,GUI 也不工作。

我再次进行了一些 google 操作、并安装了大约1 GB 的 CSS (完全安装)。 重新启动 PC 后、也无法正常工作。

我已经尝试了所有不同的组合、例如先连接 USB、然后打开 GUI、在打开 GUI 之前按 P1.3、在打开 GUI 后按 P1.3、在打开 GUI 之前按复位等
它们都不起作用。

我也换过 USB 端口、也无法正常工作。



我已执行本指南中的所有步骤:
https://www.ti.com/lit/ug/sliu007/sliu007.pdf?ts=1640830011918&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我希望看到:
 而不是黑色的窗户。 我还注意到指南中的 exe 名称与给定的 exe 名称不同。


请帮个忙、我想评估 TPL0501、我不想花太多时间来调试软件的运行情况...

我的系统:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatt、

    我们将回顾这一点、并在1月3日回到办公室时返回给您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatt、

    当我尝试打开 GUI 时、我也会看到相同的黑色窗口、但我没有 EVM 可用。 我已经订购了一个、因此我可以与您一起调试。 请留出几天时间让我的 EVM 送达。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的支持。 我期待着这一解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatt、

    只是一个更新、TPL0501EVM 已经到、  MSP-EXP430G2应该在周一来。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatt、

    看起来 MSP-EXP430G2被 MSP-EXP430G2ET 取代。 我无法使 TPL0501EVM GUI 或任何 MSP-EXP430G2示例 GUI 正常工作。 新硬件中可能有一些旧软件不支持的更新。 我已经创建了这个 Energia 示例 代码、可在 CCS 云中使用它 来设置具有 MSP-EXP430G2ET 的 TPL0501EVM 上 U1和 U2的抽头点。

    e2e.ti.com/.../0243.TPL0501EVM.zip

     

    在 U1和 U2的 define 语句中输入 TAP 值:

    如果您在这方面遇到任何问题、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、


    感谢您提供这些文件。 我 尝试在 dev.ti.com CSS 云上上传并运行它、我认为我不是一个好的编码器。  

    我上传了您在 zip 文件中提供的 TPL0501EVM 文件夹、并打开 TPL0501EVM.ino
    然后单击顶部的 Run without Debugger、它将弹出另一个包含 launch.json 的窗口、下一步是什么?

    简而言之、您能为我提供一个更详细的指南来运行这个东西吗? 很抱歉、我真的不是一个好编码器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatt、

    当然、这不是问题。  

    dev.ti.com 上的云工具菜单中选择 CCS Cloud

    选择 Project >> Import CCS project 来上传项目。 在"download I shared (下载 I 共享)"中选择 TPL0501文件夹、然后按"upload (上传)"。  

    突出显示 TPL0501EVM.ino 文件后、单击 Run >> Debug Selected project。

    此调试窗口将打开(如果未打开、请选择页面右侧的调试选项卡)、然后单击蓝色的恢复按钮以开始运行代码。  

    TPL0501配置 将在调试开始时自动填充到.json 文件中。  

    您可以为代码的未来运行选择 Run >> Start without Debugging。 如果 您对代码进行了更改(以更改 TAP 位置)、则需要再次选择"Debug Selected Project"。  

    如果您单击(IDE Mode)>> Downgrade to Legacy IDE、将转至旧版本的 CCS Cloud。 在我看来、它的使用更简单一些、但它看起来只能在有限的时间内使用、而新的 IDE 则是分阶段使用的。 您只需单击绿色的运行按钮、项目就会突出显示并运行。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones