This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:使用 AFE0064和 AFE2256进行设计

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE0064, AFE2256, ADS8363, AFE2256EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063357/afe0064-designing-with-afe0064-and-afe2256

器件型号:AFE0064
主题中讨论的其他器件: AFE2256ADS8363AFE2256EVM

各位专家:

你好。 我们提出了以下问题:

我们是否可以使用2个 AFE0064 IC 从128通道输入器件读取数据? 如果是、我们如何实现它、我们需要什么额外的电路?

2.如果要使用 AFE2256读取 AFE0064的输出,是否需要在之间使用额外的 ADC? 如果是、哪一个适用于高速运行、如果不是、原因是什么?

AFE0064的输入将是正负电流(以纳安为单位)。 没关系吗?

4、希望电路的扫描时间尽可能短。 AFE0064的最大数据传输速率为7.5MHz。 如果可能、我们希望实现从器件到 PC 的最大数据传输速率。 我们可以这么做吗?

5.我们是否有适用于此 IC 的评估板? (可能没有)

感谢您的指导。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我了解的是、您有128通道电流到数字转换的要求。

    您可以使用两个 AFE0064来感测总共128个通道。 它们可以共享来自 FPGA 的数字控制信号(IRST、SHR 等)。 ADC0064具有模拟输出。 它将需要外部 ADC (例如 ADS8363)进行数字化。

    AFE2256是一款完全集成的器件、具有256个低噪声充电集成器、后跟高性能 ADC。 它可以在比 AFE0064更低的功耗下实现更快的扫描时间。

    AFE0064 / AFE2256都可以接受双向电流。

    是的、有适用于这些器件的 EVM。

    为您的应用选择最佳器件时、需要考虑更多参数(功率、噪声、封装、速度等)。 与该系列器件中的任何其他器件相比、选择 AFE0064与 AFE2256有不同的取舍。

    请注意、AFE2256是 NDA 限制器件。 因此、如果您对 AFE2256感兴趣、我们可以通过电子邮件讨论更多内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shriram。

    很抱歉、由于客户刚才提供了以下反馈、因此更新较晚:

    "感谢  您的反馈、这有助于理解我所面临的问题的某些部分。 但是、正如我已经阅读并尝试了解更多有关产品的信息、我也无意中遇到了更多问题、因此也希望对这些问题进行一些澄清。
    1.你的答复提到我们有一个 AFE0064评估板。 但是、我在网站上找不到任何提及的内容。 您能再次确认吗?
    2.我相信我对“扫描时间”和“数据传输速率”有点困惑。 您能解释一下我们如何同时实现这两者吗?
    3.我们如何理解 AFE 的最大数据传输速率与 ADC 的采样速率之间的关系? 我知道在选择 ADC (SNR、功耗等)时有许多因素、但从本质上讲、您能否推荐从 AFE 进行最大数据传输所需的采样率?

    为了给您提供更多背景信息:我们希望构建一个能够以极高的速度从128通道检测器器件进行扫描的系统(使用的成像应用)。 现在、我们的实验室已经有一个 AFE2256EVM 板、但需要构建一个可通过 FPGA 进行编程并可用于未来任何通道变量的新板。 因此、我想深入了解一下 AFE0064、这是一款非常先进的器件、可与 ADC 配合使用、而 ADC 又可直接与评估板或 FPGA 配合使用。 我希望这澄清了我们的计划和要求。"

    以供您参考。 谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的回复。很高兴知道客户已经拥有 AFE2256 EVM、他们正在寻找一些高级主题。

    由于进一步的讨论可能涉及 NDA 限制信息、我们能否继续通过电子邮件进行沟通? 因此、请关闭此主题、让我们通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shriram、

    为此启动邮件。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.