This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:用户指南中的波形不同

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065473/tsw40rf82evm-waveform-not-the-same-in-user-guide

器件型号:TSW40RF82EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF80EVMTSW40RF80EVM

大家好、团队、

你好。 我在我的客户中发布此查询、请参阅下面的详细信息。

当我根据指令 slau706A (第3-4页)运行这个演示板时、示波器中显示的波形不正确。 它不是2dBm/1960Mhz 正弦波


我使用10MHz/2Vpp 信号连接到 J12
我完全按照说明指南执行它
我使用 RG316作为同轴电缆

我还在下面添加了 TSW40RF8x EVM GUI 信息。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    在上面的 DAC 选项卡屏幕截图中、您有两个无效设置。 每个 DAC 的 IQ 对数应设置为1 IQ 而非实际值、如您所示。 所需的插值应设置为18x。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       但是、根据用户指南、当我单击"load default"按钮时、它会切换回上图中所示的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maohang、

    请参阅随附的文件。 你是这样做的吗?

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../Page-4-of-User.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、它仍然不起作用。 加载默认选项。 然后自动选择"constant input"选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道它是否是由我使用的10MHz 电缆引起的、这是不对的? 我使用 rg315电缆。 一侧通过 CMA 连接器连接到 J13。 另一侧连接到信号发生器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载默认值后、必须使用 GUI 手动取消单击常量输入。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 需要转到 J12而不是 J13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 恒定输入时、它将会打开。 电压仅为0 mV。 示波器中没有正弦波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用示波器而不是频谱分析仪。 J9和 J10也未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用示波器而不是频谱分析仪。 J9和 J10也未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个板上所有 LED 的状态是什么? 加载配置文件后、您是否单击了快速入门页面上的"PLL 自动调优"? 如果是、请转至 DAC38RF8x 时钟选项卡并单击"检查环路滤波器电压"、PLL LF 电压框的值应介于3-5之间。 请发送此屏幕截图以及 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D4和 D5打开。 单击"LOAD DEFAULT"并取消单击"Constant INPUT"后、我单击"PLL AUTO TUNe"、但电压仍然为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D4和 D5打开。 单击"LOAD DEFAULT"并取消单击"Constant INPUT"后、我单击"PLL AUTO TUNe"、但电压仍然为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"数字(DAC A)"选项卡上、单击"恒定输入"、并将"数据格式"更改为"偏移二进制"。 现在应该有一个输出是 NCO 频率设置。 如果可以正常工作、则问题可能是 TSW14J56EVM。 我还需要我为此板请求的 LED 状态和屏幕截图。  

    如果您没有获得输出、则 TSW40RF82EVM 仍然存在问题。 确保每个板使用的5V 电源可以提供4A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  TSW40RF82EVM:LED D6、D7、D4、D5、D10亮起。

    您是说我应该处理 HSDC 吗? 我不开启它。 我只是根据 slau706A 完全执行它。 它没有提到 HSDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是  TSW40RF82EVM 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行此操作后、您是否会获得输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是示波器中显示的结果。 没有正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maohang、

    请按照随附的说明操作。 这将为您提供一个输出。 您尝试的配置文件中可能有几个错误。 我将对此进行研究。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1057.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_Only_5F00_Test.pptx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、现在工作了。 但是、当我将频率从100MHz 增加到1GHz 时、波形 完全失真。 这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改频率设置后、您是否单击了"Update NCO"? 在使用 GUI 时、每次更改频率或相位时都必须执行此操作。 如果您使用示波器监测此信号、则在1GHz 频率下可能会超出仪器的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       是、我在更改频率设置后单击更新 NCO。  DAC 时钟设置可能仅为8847.36MHz、这与您在功率点5898.24MHz 中提到的设置不一致。 此时 PLL LF 电压为7。 我的示波器具有1GHz 带宽、这对于200MHz 波形来说足够了。 但波形不好。

    50MHz NCO 设置:

    100MHz NCO 设置:

    200MHz NCO 设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maohang、

    我刚刚测试了《使用指南》中描述的 NCO 输出程序、一切都正常。 请验证您的电源是否可以提供4A。 除了可能是坏板之外、不确定导致问题的原因。 请参阅随附的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW40RF82EVM.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      外部时钟可能有一些问题。 即使我想根据 slac706A 上的第5页执行 ADC 测试。 当我根据第5页单击 HSDC 上的"捕捉"功能时、错误如下:

    我检查 LED、LED4没有闪烁、并且熄灭。 这是否意味着来自 TSW40RF82EVM 板上 J12的外部时钟不正确? 我使用2Vpp/10MHz 信号连接到 J12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      我已经解决了 DAC 问题。 但是、当我根据 slac706a page5执行 ADC 时、LED D4不会闪烁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让我们的 ADC 工程师研究这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim。

      当我想根据 slac706A (page7)生成图形时。 当我按照用户指南完成这些步骤时、错误如下所示:

     。  

      我认为还有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maohang、

    这不是错误。 这是一个用于通知 TSW14J56预期通道速率和时钟的预期弹出窗口。 您可以单击确定并继续。

    另外、关于 ADC 捕获问题、我在工作台上设置了该 EVM 并对其进行了测试。 我看到上电后、按照加载默认值的说明以及配置 HSDC Pro ADC 选项卡后、我会看到与上述相同的捕获问题。

    但是、如果我  再次单击"LOAD DEFAULT"按钮、然后尝试在 HSDC 专业版中进行捕获、就可以正常工作、我可以按如下方式进行捕获:

    请注意、在某些捕获中、本底噪声高于预期。 这 可能是 TSW 平台的问题、因为我在 ADC32RF80EVM 上看不到这一点。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

      您是说配置 HSDC PRO ADC 选项卡后、我应该按如下方式在 TSW40RF8x EVM GUI 中重新加载吗? 然后我重新加载默认软件。 但错误仍然存在、LED4仍然不闪烁。

      此外、 对于 DAC 器件、当我单击"Sent (发送)"时、我无法看到范围上的任何内容。 电压始终为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maohang、

    设置 HSDC PRO ADC 选项卡后、返回 TSW40RF8x GUI 并单击"LOAD DEFAULT"按钮、然后返回 HSDC PRO 并进行捕获。

    该过程 在我的工作台上适用于2个 TSW40RF8xEVM。  

    我将在这个帖子中添加 Jim、以研究 DAC 问题。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

      是、我再次加载默认值、并显示以下错误报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

      此外、我使用 TSW40RF82EVM.也许应该测试 TSW40RF82EVM 而不是 TSW40RF80EVM。

    Maohang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个警告、而不是一个错误。 如果使用 DAC PLL、这应该每次显示。 请记住、每次加载配置文件以查看 TSW14J56的输出数据后、您必须在 DAC 数字选项卡中取消选择"恒定输入"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      是的、我每次都不选择常量输入。 但是、当我根据用户指南单击"SEND COMMAND"并 在示波器中使用"CAPTURT"功能来检查波形时、示波器中未显示任何内容、电压始终为0v。  

      应该注意的是、我使用的是 TSW40RF82EVM 而不是 TSW40RF80EVM。 我还加载配置文件 "2T2R_RevC_ConstInput_12xDec_18xInt_2949p12M_4915p2Gb_TXClkOut-Div3.cfg"。

      如果我加载默认文件、即使 NCO 常数输出也不正确。 因此、我加载 "2T2R_RevC_ConstInput_12xDec_18xInt_2949p12M_4915p2Gb_TXClkOut-Div3.cfg"文件、NCO 输出正确。 但对于模式生成、在这种情况下没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      它突然工作。 是否有任何方法可以使图形生成代码不在周期中、而是使其像脉冲一样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maohang、

    在 HSDC Pro GUI DAC 选项卡中、单击"Load external pattern file"并加载所附的.csv 文件。 这将产生两个窄脉冲。 加载文件后、单击"发送"。 您可以编辑这些 csv 文件以使任意大小的脉冲宽度。 此示例为一个通道的4个采样脉冲宽度、另一个通道的2个采样脉冲宽度。 从 TI 网站下载 HSDC Pro 用户指南、了解有关加载和创建.csv 测试文件的更多信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../4ns_5F00_pulse_5F00_CHA_5F00_2ns_5F00_pulse_5F00_CHB.csv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有很大帮助。