This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM:可以#39;t 连接到 GUI

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064140/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-can-t-connect-to-the-gui

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好:

我使用开发板 ADC12DJ5200RFEVM、但无法连接 ADCxxdjxx00rf EVM GUI、1.3、可能我需要1.0、但我不知道它的下载位置。这是我的 FT_PROG  展示的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    请告诉我 EVM 的版本是什么? RevB?

    应在丝印上注明。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、修订版 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    很抱歉耽误你的时间。 请在 FT_PROG 上尝试此文件。

    请参见随附的。

    谢谢、

    Rob


    e2e.ti.com/.../ADC12DJ5200RF_5F00_EVM_5F00_FTDI_5F00_PG2.0.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Rob:

       我不明白。

      我是否应该在 FT_PROG 上运行此 xml 文件来更新 我的 EVM,以便可以使用  ADCxxdjxx00rf EVM GUI 1.3 ?

    我永远不会使用 FT_PROG.should program by EEPROM or flash ROM?  您能给我一张 FT_PROG 屏幕截图吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    很抱歉、您使用的是哪个版本的 GUI? 版本1.2?

    请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我使用 v1.3.我不知道 FT_PROG 如何使用 xml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、  

    以下是下载 FT_PROG 的链接、以防您需要此工具。

    https://ftdichip.com/utilities/

    附件是用于指责 FTDI 的模板。  

    请注意、使用 FT_PROG 时、仅将 USB 电缆连接到 EVM。 请拔下所有其它 USB 电缆。 这样、程序就不会错误地尝试对其他内容进行编程。

    1) 1)点击工具栏中的扫描图标、 查看所附的名为 SCAN 的图片。

    2) 2)然后右键单击 FT EEPROM、请参阅随附的名为 EEPROM 的图片。

    3) 3)然后、选择"应用模板"。 搜索我附加的模板。

    4) 4)接下来、右键单击 FT EEPROM 并选择编程器件。 它应该返回并说它是成功的。

    5) 5)接下来、右键单击 FT EEPROM 并 循环端口。

    6) 6)最后、移除 USB 并为 EVM 供电。 以循环整个电路板。 然后通电、然后重新插入 USB 电缆。

    如果可以的话、请告诉我。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../0878.ADC12DJ5200RF_5F00_EVM_5F00_FTDI_5F00_PG2.0.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     它可以 正常工作、非常感谢、我可以再次使用 EVM。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Chi!