This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3563:ADC 时钟的时钟和 PLL

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3563, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065287/adc3563-clock-and-pll-for-adc-clock

器件型号:ADC3563
主题中讨论的其他器件: CDCE925

大家好、  我正在为 ADC3563寻找一个用于数字时钟的 PLL、这样时钟提供 ADC 的采样率和 PLL 的输入、而 PLL 的输出提供 ADC 的数字时钟(如数据表中指定的)。

查找一 个10MHz 时钟和 PLL 输出、以获得微处理器的串行输入速率。

对于上述要求、您能给我提供有关 PLL 的建议吗? 还有任何提供10MHz 速率的简单时钟?

提前感谢、

Gus