This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:规格

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062433/dac38j84-specifications

器件型号:DAC38J84

大家好、

我计划在以下模式下使用 DAC38J84 DAC。

模式:(LMF = 442)

内插 x8

采样频率:2.4576GHz。

我签入了数据表。 给出了具有最低采样频率的 LMF 442模式电流详细信息。

您能否为此模式提供精确的电流要求?

谢谢、
Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    您将使用 DAC PLL 吗? 您将使用 NCO 吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请查找我的回复。

    您将使用 DAC PLL 吗?

    回答:不、我计划直接从 PLL 提供2.4576GHz。

    您将使用 NCO 吗?

    回复:是的、我将使用。

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    下面是一些与您的设置接近的功率测量。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3107.POWER-SUPPLY-MEASEREMENTS.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的即时响应

    如前所述、我需要 LMF-442 (通道数= 4)的功率详细信息、因此应打开 JESD204B 块。

    要使用的转换器数量为  4、因此全部四个 DAC 都要导通。

    请参阅以下 E2E 链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042657/dac38j84-jesd-mode-selection

    请提供电源详细信息、并附上上述链接中的模式配置 PPT (由 Neeraj 先生提供)。

    此致、
    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    这将需要修改现有 EVM 并连接多个外部电源。 由于大多数员工现在都在休假、我们将在1月的第一周或第二周为您提供任何服务。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    等待您的回复。

    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NCO 将设置为什么频率? 您使用的是外部2.4576GHz 时钟、对吧? 该电路板正在进行修改、如果一切正常、我们应在本周结束前获得电源编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigneshwar、

    在您的设置和以1GHz 运行的 NCO 的情况下、功率数值如下:

    0.9V_VDDDIG = 410mA

    所有其他0.9V = 231mA

    1.8V = 57.7mA

    3.3V = 115.2mA

    当您的设置和 NCO 以100MHz 运行时、功率数值如下:

    0.9V_VDDDIG = 407mA

    所有其他0.9V = 227mA

    1.8V = 49.5mA

    3.3V = 115.2mA

    此致、

    Jim