This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:µVRMS 在 ADS127L01 d/s 中获得1.34 μ V 的输入参考噪声

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065041/ads127l01-how-to-get-the-1-34-vrms-of-input-referred-noise-in-ads127l01-d-s

器件型号:ADS127L01

您好、Gent。、

圣诞假期快乐!

我 µVRMS 知道如何在 ADS127L01 d/s 中获得1.34 μ V 的输入参考噪声? 谢谢。

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    支持此设备的应用工程师正在休假。 您是否正在讨论第25页的表2中的 Vrms_noise?

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale、

    您好 Steven、

    1.34uVrms 噪声是输入时钟频率、滤波器类型和 OSR 设置的组合。  施加到 CLK 引脚24的时钟频率应调整为4.096MHz。  

    CLK (pin24)=4.096MHz

    OSR=2048:OSR1 (pin15)=1=DVDD、OSR0 (pin16)=1=DVDD

    低延迟滤波器(LL): filter1 (pin12)=1=DVDD、FILTER0 (pin13)=0=DGND

    LP、VLP 模式: HR (引脚29)=0=DGND

    由于您在较低的时钟频率下运行、因此可以通过将 REXT (引脚7)调整为120kOhm (VLP 模式)来进一步降低功耗、但这并不是必需的。  

    请注意、为了将输入噪声降低至1.34uVrms、您将数据速率降低至2000sps、并且得到的输入信号带宽为900Hz。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的详细解释。  

    BTW、如何通过实验室中的计算或仿真或测量/测试获得该1.34uV RMS?  

    谢谢。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    这些数字是在实验中测量的、方法是短接输入(0V 输入)并记录大量 ADC 转换读数(16k)、然后计算 数据集的1 Σ 值。

    许多较新的 EVM 在直方图部分中提供了该计算、但遗憾的是、ADS127L01的 EVM 不提供该功能。  但是、如果您有 EVM、则可以收集样本集、导出到 Excel、然后使用 Excel 或其他类似的电子表格工具计算数据集的1西格玛值。

    此致、
    Keith