This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:将 DDC232与 SiPM (雪崩光电二极管)配合使用

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063921/ddc232-use-of-ddc232-with-sipm-avalanche-photodiode

器件型号:DDC232

您好!

我能否将 SiPM (雪崩光电二极管)直接连接到 DDC232的输入端以将电流转换为电压?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想告诉大家、我们这个设备的专家在圣诞节和新年假期都不在办公室、他将于1/22返回办公室。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心等待。

    我对 SiPM 传感器的了解有限、因此我不明白为什么不这么做。 但是、您能否帮助描述您期望从连接到 DDC23的 SiPM 雪崩光电二极管获得的信号类型? 您所附的图显示了电流脉冲、该脉冲需要通过 ADC 转换为电压脉冲。

    DDC232的工作原理是在特定时间内对输入电流进行积分、并使用 ADC 将收集的电荷转换为数字输出。 有关器件的基本操作、请参阅 DDC232数据表、并查看它是否适合您的应用。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    请参阅以下链接中的 SiPM 操作:

    什么是 SiPM?它是如何工作的? | Hamamatsu Photonics

    此外、DDC232的模拟输入可以具有的最大电流是多少?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供有关 SiPM 传感器的信息。  

    DDC232具有7个输入范围、范围为12.5pC 至350pC。 有关模拟输入电流与 DDC 器件集成时间之间关系的更详细说明、请参阅下面的 E2E 文章。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597389/ddc118-relation-b-w-integration-time-and-capacitance-with-analogue-input-current/2197461#2197461

    谢谢

    -TC