请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 我们正在使用 ADS1298、我们还提供了一些导联脱落检测功能。 在另一个项目中、我们使用所有 ADS1298输入、并且没有导联脱落检测问题。
在本例中、我们仅使用 ADS1298的两个放大器、其他通道输入连接到 AVDD (与数据表第7页的注释1相同)。
使用的电路是附加的(circuy.png)、Zin 是输入模拟滤波器、Rloff 是 ADS1298配置中选择的上拉和下拉电阻器(未选择所有其他上拉和下拉电阻器)。
以防万一、使用的配置为:
ADS_Stop_Read_Data_Cont ();
ADS_Write_register (ADS1298_CONFIG3_ADDR、VREFP_2 | PD_REFBUF_ON | RLD_BUF_ON | RLDREF_INT);
DelayM(10);//无 aclara cuanto esperar
ADS_Write_register (ADS1298_config1_ADDR、HR_ON | DAISY_OFF | CLK_OFF | DATA_RATE MOD512);//高分辨率、1000SPS
ADS_Write_register (ADS1298_CONFIG2_ADDR、WCT_CHOP_VAR | INT_TEST_OFF | TEST_AMP1 | TEST_FREQ3);
ADS_Write_register (ADS1298_CH1SET_ADDR、PWR_UP | PGA_6 | CH_IN_NORMAL);//正常模式
ADS_Write_register (ADS1298_CH2SET_ADDR、PWR_UP | PGA_6 | CH_IN_NORMAL);//正常模式
ADS_Write_register (ADS1298_CH3SET_ADDR、PWR_DWN | PGA_6 | CH_IN_CHABLET);
ADS_Write_register (ADS1298_CH4SET_ADDR、PWR_DWN | PGA_6 | CH_IN_CHABLET);
ADS_Write_register (ADS1298_CH5SET_ADDR、PWR_DWN | PGA_6 | CH_IN_CHABLET);
ADS_Write_register (ADS1298_CH6SET_ADDR、PWR_DWN | PGA_6 | CH_IN_CHABLET);
ADS_Write_register (ADS1298_CH8SET_ADDR、PWR_DWN | PGA_6 | CH_IN_CHABLET);
ADS_Write_register (ADS1298_RLD_SENSP_ADDR、RLD1P_ON | RLD2P_OFF | RLD3P_OFF | RLD4P_OFF | RLD5P_OFF | RLD6P_OFF | RLD7P_OFF | RLD8P_OFF);
ADS_Write_Register (ADS1298_RLD_SENSN_ADDR、RLD1N_ON | RLD2N_ON | RLD3N_OFF | RLD4N_OFF | RLD5N_OFF | RLD6N_OFF | RLD7N_OFF | RLD8N_OFF);
ADS_Write_Register (ADS1298_WCT1_ADDR、WCA_on|WCA_CH1_POS|aVF_CH6_OFF|AVL_CH5_OFF|aVR_CH7_OFF|aVR_CH4_OFF);
ADS_Write_register (ADS1298_WCT2_ADDR、WCTB_ON|WCTB_CH1_NEG|WCTC_ON|WCTC_CH2_NEG);
ADS_Write_register (ADS1298_LOFF_ADDR、LOFF_COMP_THRES_1|VLEAD_OFF_PUP | LEAD_OFF_FREQ_4); //阈值5%和95%、通过 上拉电阻器和直流导联脱落检测进行检测
ADS_Write_register (ADS1298_CONFIG4_ADDR、LOFF_COMP_ON | WCT_TO_RLD_OFF); //导联脱落比较器打开、Wilson 不是 RL
ADS_Write_register (ADS1298_LOFF_SENSP_ADDR、LOFF8P_OFF | LOFF7P_OFF | LOFF6P_OFF | LOFF5P_OFF | LOFF4P_OFF | LOFF3P_OFF | LOFF2P_OFF | LOFF1P_ON);
ADS_Write_register (ADS1298_LOFF_SENSN_ADDR、LOFF8N_OFF | LOFF7N_OFF | LOFF6N_OFF | LOFF5N_OFF | LOFF4N_OFF | LOFF3N_OFF | LOFF2N_ON | LOFF1N_ON);
ADS_Write_register (ADS1298_PACE_ADDR、PACE_CH2 | PACE_DETABLE_缓冲 器_ON);
在所有电极连接状态下、字始终 为0xC00400、然后 wi 解释 AIN7已打开、但我们尚未启用 AIN7的导联脱落检测。 在表中(table.png)解释了我们进行的不同测试。 在第一列中、导联脱落、在其他列中、1是检测到导联脱落、0不检测到。 对于 LL、如果我们将阈值配置为30%和70%、我们将检测到导联脱落、但我们只有40%的输入动态范围。
为了验证、我们测量输入端的直流电压、电压为1.5V、当我们断开引线时、此输入变为 ADD 或0V、并且引线检测与上表中的相同。
为了验证我们是否将未使用的输入保持悬空(我们从 AVDD 断开它),就像我们在 TI 论坛中看到的那样(关于将未使用的引脚倾斜到 AVDD 的内部测试信号错误地描述),结果与中描述的相同。
我们将 ADS1298替换为另一个库存产品、结果相同。
您对此测试/配置有什么想法或检测到一些问题吗? 您是否建议进行附加测试?
非常感谢您的参与