This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:PPG 数据充满噪声。

Guru**** 2948680 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1062287/afe4404-ppg-data-full-of-noise

器件型号:AFE4404

你(们)好

我正在使用 AFE4404 + SFH2703 + SFH7016进行开发。

当前正在提取 IR 和绿色 PPG 数据。

但奇怪的是、数据像下图一样(仅限绿色)

设置是否有问题?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需进一步调试、请共享原始数据和寄存器配置。

    AFE 寄存器配置是否已通过红色、红外等其他 LED 测试? 红色或红外 LED 的 PPG 数据是否正常?

    Y 轴表示什么? 其中一项建议是使用 TI 评估板测试 AFE 配置、并检查其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。

    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、我将继续并关闭该线程。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。