This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293CISQ/NOPB

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065658/ads1293-ads1293cisq-nopb

器件型号:ADS1293

您好!

我想在工作中制作一个 ECG 传感器、因此我使用 ADS1293进行了 PCB 布局

但我不想使用奇怪的信号、它就像一个混乱的信号

可以帮帮我吗?

(3导联、ANA_PW = 3.3V、RA =右手腕、LA =左手腕、REF =右腿)

我知道一些问题、我将修复这些问题(删除 in3并添加 in4)

[代码、设置]

静态空 ADS1293_Init()

ads1293_WriteStatus (Flex_CH1_CN、0x11);
Timer_Tick_delay_msec (10);


ads1293_WriteStatus (Flex_CH2_CN、0x19);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ADs1293_WriteStatus (CMDET_EN、0x07);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (RLD_CN、0x04);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (OSC_CN、0x04);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (AFE_SHDN_CN、0x24);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (R2_RATE、0x02);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (R3_RATCH_CH1、0x2);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (R3_RATCH_CH2、0x2);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (DRDYB_SRC、0x08);
Timer_Tick_delay_msec (10);

ADs1293_WriteStatus (CH_Cnfg、0x30);//49?
Timer_Tick_delay_msec (10);

ads1293_WriteStatus (config、0x01);
Timer_Tick_delay_msec (10);

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799662/ads1298r-obtaining-waveforms-only-one-of-the-channels

这不是我想要的信号、那么我如何才能获得像这个链路这样的完美信号?

是否只能从 IN1和 IN2获取信号(不带 IN3、IN4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您计划仅使用1个通道(导联 I)、则需要修复 RLD 输出并仅为相应通道启用共模检测器。

    在检查数据之前先解决这些问题。 由于输入开关矩阵的灵活性、您仍然可以在不更改电路板设计的情况下将 in3用于 RLD。

    您将需要相应地更新寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我更改了寄存器、使其更接近我想要的值。

    这是正确的60Hz 噪声吗? 或电缆噪声?

    那么、如果我要更改填充值 C1、C2和 R1、能否获得所需的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供最新的测试信息。

    我将检查 ECG 数据的功率频谱(FFT)并验证噪声(50/60Hz 或其他高频噪声)的内容。 FFT 频谱将有助于识别噪声源。 优化 RLD 环路(C1、C2和 R1)有助于降低电力线噪声干扰、但在某些应用中可能无法完全消除电力线干扰。 您可以在下面的 E2E 主题中找到有用信息。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751984/ads1298-ideal-method-for-determining-50-60hz-noise-coupling

    您能否验证 ECG 波形是通过患者还是 ECG 模拟器进行测试? 我们建议先使用 ECG 模拟器测试系统、以验证系统的质量。 提高 ECG 信号质量的其他因素包括使用适当的凝胶电极以实现与身体的良好连接、正确放置电极以及减少患者的过度运动。

    谢谢

    -TC