This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVMCVAL:KCU105上的传输模式输出错误

Guru**** 2557340 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVMCVAL, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065424/adc12dj3200evmcval-transport-pattern-coming-out-incorrectly-on-kcu105

器件型号:ADC12DJ3200EVMCVAL

通过使用 KCU105参考设计和提供的位文件、我能够使斜坡正常工作、并显示在 JESD 内核的 Rx_DATA 上。 当我切换到传输测试模式时、我无法显示预期的模式、我从 JESD 内核中获得一个两字重复模式:

 f0021ff0d2221dd2c3321cc31121ee1f0021ff0d2221dd2c3321cc31121ee1 (第一个)
 50f0043f50d2243d50c3343c50e1143e50f0043f50d2243d50c3343c50e1143e (秒)

与 JMODE0传输测试模式不匹配。 我已经尝试交换 IO 以匹配 EVM 引脚、但仅交换了上面显示的256位值内的64位值、内容没有变化。

我没有看到任何帧错误、传输输出也没有该模式、因为它基于上面显示的 RX_DATA。

是否有任何关于如何尝试显示传输测试模式的建议?

谢谢、

Marc Burke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    这是使用 TI JESD204 IP 还是 Xilinx JESD IP?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是 Xilinx JESD IP:

    从之前的帖子中、我应该期望 PADS (TTTT)始终为零? 目前他们不是。 此设计从 ADC12DJ3200 EVM 获取 REFCLK 和 sysref、并从我可以告诉的内容中捕获 SYNC。

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim -我在 ADC12DJ3200EVM 页面 https://www.ti.com/tool/ADC12DJ3200EVM 上获得了该参考设计

    超链接的标题为:KCU105 + ADC12DJ3200 JMODE0 / JMODE2设计固件

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc698

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Jim -这是运输测试期间来自8个通道的 gt*_rxdata。 这是从我的原始设计中捕获的、其运行方式与 KCU105设计完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决;已确定如何操作 usr_rx_data 以获取正确的传输和实时数据。