This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用几个"0"数据采样数据

Guru**** 2559210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1063662/ads1299-sampling-data-with-few-0-data

器件型号:ADS1299

您好!

最近我在项目中使用了 ads1299。 我在采样数据中发现了几个"0"数据、 约为1-3点/分钟、我使用4kHz 采样率。

因此、我每"0"个数据检查一次状态位、结果显示当我获得 0数据时、fisrt 4位不是"1100"。

您能给我一些建议吗?

谢谢。

带宽

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当状态位不是1100时、我可以再次读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan、

    我想告诉大家、我们这个设备的专家在圣诞节和新年假期都不在办公室、他将于1/22返回办公室。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    如果24位状态位没有从0b1100开始、则数据捕获可能不会同步到 DRDY。 通过将 CONFIG1.nDAISY_EN 位设置为1、可以选择多次读取数据。 但是、我不确定使用多读回模式是否可以解决您的问题、因为数据对齐可能会损坏。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 TCT、我会尝试它。