This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何解决 ads1299每隔一段时间出现一次混乱的问题?

Guru**** 2542240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1061220/ads1299-how-to-solve-the-problem-that-ads1299-comes-to-clutter-every-other-period-of-time

器件型号:ADS1299

我已经配置了 ads1299的相关寄存器、但在测试期间、我发现每隔一段时间、杂波就会突然出现。 我想知道我的配置有问题还是硬件干扰有问题? 如何消除并解决该问题?

相关寄存器配置如下:μ:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您发帖。  

    从提供的信息中很难判断问题是什么。 我建议使用内部测试信号和输入短路测试来验证您的系统、以确保硬件设计符合您的规格。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我使用信号发生器输入正弦波、该正弦波可以正常输出、但仍会有间隔的杂波干扰输出。 干扰的一般原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    当我使用内部信号测试时、会有一段时间内出现一个全屏杂波。 如何消除原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您提供相关信息。 如果您发现内部测试信号有问题、则可能需要查看固件和软件、以确保始终获得正确的内部测试信号波形、而不会出现任何损坏。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    您能帮我查看我上面的寄存器配置是否有问题吗? 此配置是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我认为寄存器配置正常。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我是否将所有电极以及 RLD 和 LED_N 连接在一起以测量外部噪声信号、但两个通道的信号与其他通道的信号不同。 原因是什么? 如何消除它?

    通道 1和通道9  满量程  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您发帖。

    通过查看输出波形、很难判断问题是什么。 您能否提供有关测试原理图和测试设置的信息? 如果您不想在公共论坛上分享这些材料、请将您的问题与原理图一起发送到邮件列表 ads129x-support@list.ti.com。  

    如果可能、请实施内部测试信号并验证系统功能是否正确。 这将有助于隔离并确定问题的根本原因。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我只需连接所有电极即可测量外部噪声。

    当我将 CHnSET 设置 为0x61时、可以正常测量内部噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    很抱歉我不在办公室时答复延迟。

    最好知道您能够正常测量内部噪声。 但是、如果您还可以使用内部测试信号验证功能、也会有所帮助。

    谢谢

    -TC