This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1240:用于 IVC102的 ADC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: IVC102, ADS1240, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1064265/ads1240-adc-for-ivc102

器件型号:ADS1240
主题中讨论的其它部件:IVC102ADS122C04

大家好、

我们的客户正在将 IVC102跨阻放大器用于其产品、并想询问我们可以推荐连接到该放大器的 ADC。  目前他正在使用 LTC2485、但想确认 ADS1240是否更适合? 似乎他需要一个具有双电源电压的 ADC 来转换 来自 IVC102的信号。 请确认吗?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果客户需要具有 I2C 接口的24位 ADC、我会向他们推荐 ADS122C04。 如果他们可以使用 SPI 接口、那么我们还有更多的选择。

    您还可以联系精密放大器团队、了解是否可以推荐更新的 TIA 而不是 IVC102。 我知道我们有更新的器件、可能会更适合在该应用中使用。

    不清楚 TIA 会对 ADC 输入造成什么限制。 您是否知道客户打算如何使用此器件? 他们期望的输出电压范围是多少? 这将取决于传感器的输出电流以及它们选择的组件值。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    根据我们的客户、

    目前、我们每200ms 轮询一次 LTC2485。 当我们对 IVC102和 LTC2485进行最大测量时、测量值范围为-0.026591V 至2.5V。

    目前、我们正在尝试测量从 IVC102生成25uV 的光照强度。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Bryan 将于1/3时回复您的帖子。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    ADS122C04仍然是最佳选择。 在 PGA = 1时、ADS122C04具有与 LTC2485 (GND-0.3V 和 AVDD+0.3V)相同的输入范围要求、因此如果系统使用的是 LTC2485、它也应使用 ADS122C04。

    您是否已从精密放大器团队了解过 IVC102的替代产品?

    请告诉我、您是否需要此应用的其他资源。

    布莱恩