This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:是否通过不带 SERDIS 输入数据的内部 NCO 生成跳频音调?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84, DAC38RF80, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065643/dac38rf84-generate-frequency-hopping-tones-through-internal-nco-without-serdis-input-data

器件型号:DAC38RF84
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80AFE7950

尊敬的先生:

 

我们尝试使用 DAC38RF84通过 DAC38RF84的内部 NCO 生成跳频音调。

由于我们不需要基带调制、DAC38RF84是否可以在没有 SERDIS 输入数据的情况下生成跳频音调?  SERDIS 的含义是 JESD 接口。 我们没有通过 JESD 接口发送任何数字数据。

DAC38RF84的初始化时间是多久?

此致、

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    DAC 可以在没有 JESD 接口的情况下生成音调。 DAC38RF84有两个 NCO、您可以在它们之间进行编程和切换、从而非常快速地获得两种不同的输出频率。 如果需要更多音调、初始化时间与 SPI 接口的运行速度有关。  

    如果您选择使用 DAC38RF80、则该部件具有4个 NCO、这可以实现更快的初始化速率、因为您可以在 NCO 的2、3和4之间切换时为 NCO1写入新设置。

    查看这些文档是否有帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF80_5F00_NCO_5F00_freq_5F00_change.pptxe2e.ti.com/.../0882.Multi_2D00_tone-Gen-TI-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    我的第二个问题是在没有 JESD 接口的情况下加电后 DAC38RF84的启动时间。 因为我们发现 AFE7950的启动时间过长(几乎2秒)。 但我们要求 DAC38RF84的启动时间小于0.5秒。 请提供建议。 谢谢。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    加电并发出硬复位后、器件需要大约1300个 DACCLK 周期来运行自动保险丝负载。 如果使用 DACCLK = 1GHz、则大约为1.3us。 之后、 它将需要12个寄存器写入来在一个通道上获得 NCO 输出。 如果以10MHz 运行 SPI 时钟、则耗时约为30uS。   

    此致、

    Jim