This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:21/25

Guru**** 2536760 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065087/tsc2007-21-12-25

器件型号:TSC2007
我将 TSC2007用于 LCD 操作
同时触摸 LCD 的触摸面板并移动它
存在一种现象、即坐标与滑动点的提升方式不同。 请就您遇到的问题提供您的意见。
例如、您能否认为基准电压由于 GND 不足而不稳定?

此外、TSC2007还可以计算触摸压力。 这是否适用于所有4线电阻膜触摸屏?

此外、观察波形、似乎获得的坐标数据就像20ms 一样。 您能告诉我 X 坐标、Y 坐标、Z1值、Z2值的每个电压的测量顺序吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在,由于假期,专家的任期已到12月28日为止。

    当我们恢复运营时、我们将尽快回到您的问题。

    节日快乐

    LPA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着获得的触摸坐标与触摸屏幕上特定点的预期不同?

    有时、连接到触摸屏连接的外部组件也会影响性能。

    您能否向我发送  在屏幕4个角上获得的 X、Y 坐标?  

    您还可以向我发送原理图吗?