This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826SIDRCR、INA826SIDRCT

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826S, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065316/ina826sidrcr-ina826sidrct

主题中讨论的其他器件:INA826SINA826

尊敬的 TI 团队:

根据主材料手册、 MPN 下方符合 MSL 2、但在 TI 网站中、此器件显示在 MSL 1下。
敬请告知、低于 MPN 的 MSL 级别最近是否有任何变化?

MPN:  

INA826SIDRCR

INA826SIDRCT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChongMei、

    请 遵循最新的 TI 制造商建议和 MSL 指南、以最新为准。 来自 TI 网站的信息可能需要一些时间才能更新 、因此可能不会反映最新或修订后的建议。 根据 INA826S 器件2021年5月31日的 MSL 建议、我相信 MSL 是在2级指定的、适用于  INA826SIDRCR 和 INA826SIDRCT 器件。   

    https://www.ti.com/lit/an/slza002/slza002.pdf?ts=1640717010934&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dmoisture%2Bsensitivity%2Blevel%2B1%2Bvs%2B2%2526nr%253D14260

    MSL=2表示这些器件的工厂车间使用寿命长达1年、当存放在30C 时 RH 低于60%RH。 如果不符合上述工厂车间存放条件、则需要将这些部件烘干在干燥的烤箱中、例如在125C +5/-0C 时烘烤至少24小时、以去除封装成型封装内的吸收水分(在波焊或回流工艺之前)。  一旦这些包裹干燥、在工厂车间露天环境中、在类似的存放条件下、这一年也是不错的。  

    BTW、1年的工厂车间存储持续时间是指制造商的 Drypack 或真空密封件从工厂出厂包装中破裂后的时间、这些器件在30C 和<60%RH (MSL=2)的露天环境中存储。 如果这些部件存储在干燥器或干燥/0%RH 控制干燥箱中、则每个工厂车间寿命的存储持续时间可能会大大延长。

    MSL 等级的目的是定义这些部件应如何在工厂车间的露天环境中存储并持续时间、这些 注塑封装中的哪种湿度可从给定的存储环境中吸收。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。  请与 TI CSC 团队更新此信息、因为他们要求直接参考网站信息。 不一致的回答令人困惑。  

     在两者之间、我们确实从 TI 网上商店购买了器件、该器件不带 MSD 袋、标签显示为 MSL1。 也请澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChongMei、

    经进一步调查后,我的初步答复是错误的。 在 INA826SIDRCR 和 INA826SIDRCT (INA826S)器件中、MSL 级别均指定为1级。 测试日志如下图所示。  INA826S 封装中使用了不同的环氧树脂成型化合物、这决定了器件的 MSL 级别或防潮特性。  

      

    INA826AIDRG 或 INA826的 MSL (不含"S")在2级指定。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据数据表、我指的是 TI 直接分销商、此器件也属于 MSL 2。 请帮助再次澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChongMei、

    非常感谢您指出 INA826S 部件在网站上的差异!

    我将请求在 INA826S 部件中更正 MSL 属性。 这可能不会很快发生、因为工程师仍在休假。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    新年快乐!

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    对于以下 MPN 也发现了相同问题。

    您能否告知以下器件的正确 MSL 级别?

    TPS7A8801RTJT
    TPS7A8801RTJR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清美

    我们无法评论 DigiKey 网站为何不准确、但我可以理解、"INA826S"的其他版本是2级版本令人困惑、只有"INA826S"是1级版本。  无论如何、我们已验证"INA826SIDRC"器件为1级。   

    关于 TPS7A8801RTJ、我怀疑这是一个类似的情况。  我可以看到数据表和 TI 网站都说它是1级、我不知道为什么 DigiKey 网站不准确。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Mike