This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:推荐 P2P 替代方案

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, AMC1303M0520, AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065673/amc1303m2520-p2p-alternatives-recommendation

器件型号:AMC1303M2520
主题中讨论的其他器件:AMC1306M25AMC1303M0520AMC1303M2510

大家好、

由于 短缺、我的客户需要使用 P2P 替换 AMC1303M2520DWV。 我推荐 AMC1303x 系列和 AMC1306M25。 但是客户反馈说,这些建议不能直接替代我们的机器。

原因:  

  • 不带内部时钟的 AMC1306M 系列
  • 具有0.002欧姆的 AMC1303M05可能会降低 SNR

我想请您就此提出建议。 此替换是否有更好的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    唯一的选项是+/-50mV 输入版本或10MHz 输出时钟版本- AMC1303M0520或 AMC1303M2510。