This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:输入泄漏电流

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065475/ads8688a-input-leakage-current

器件型号:ADS8688A

在数据表中、有一些计算输入泄漏电流的公式(7.5电气特性、第6页)。  

数据表声称、泄漏电流公式的结果值单位为 µA μ A。

假设 Rin = 1MΩ Ω、输入范围、2.5xVref、Vin = 0V、我们将得到:-2.5/1000000 =-0.0000025 µA = -2.5pA。  

泄漏电流是否应达到某个 PA 水平或是否过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    表中的单位应为"A"而不是"uA"、您指定条件下的输入电流为-2.5uA。   当我们有机会更新数据表时、我们将进行修复。 感谢您的指出。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    感谢您的快速回答! 还有一个问题:如果我 有一个连接到 ADC 输入的电路并且它有一些下拉电阻(即10kΩ Ω)、我是否应该仍然考虑数据表中定义的 Rin = 1M、或者我应该考虑等效输入电阻(1MΩ Ω 与10kΩ Ω 并联)? 再次感谢您的关注。

    此致、

    Renato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    当您 使用表中的公式计算输入电流时、下拉电阻器不会产生影响、因为 Vin 是施加到 ADC 输入引脚(AIN_XP)的信号电压。 但是、如果您使用来自前端电路的输出电压(Vout)来计算电流、而不是公式中的 Vin、则应考虑与 AIN_XP 串联的电阻器(Rflt)。

    此致、

    戴尔